欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具和注塑机上的故障安全设计(fail safe) 1

  • 2022.01.10 15:29:06
  • 米思米
  • 1461
点击收听全文语音朗读

 故障安全(fail safe)是指,即使系统或其构成要素发生故障,也能够将其固定在预先确定的安全状态下,从而避免因此而发生劳动事故,是一种通过限制故障的影响来确保工作人员安全的机制.摘自《机床等故障安全控制机构指南》,1998728日第464号、23))

 为了保证模具、注塑机等机器的本质安全,我们首先承认“1.机器会发生故障“2.工作人员可能会犯错误2点,在此基础上,在机械的设计、制造、改造等阶段就必须预先构建起相应的结构,确保即使偶发性的发生意外,也能确保工作人员的安全。  为此,采用了安全确认系统,但如果安全确认系统失效,可能会发生劳动灾害而无法保证工作人员安全,因此,安全确认系统必须具备一旦发生故障时,必然停留在安全侧(以不会导致劳动灾害的方式让设备停机)的特性。

 为了实现故障安全,必须按照下面列出的故障安全原则来设计、制造、改造模具、注塑机、自动化设备等。

1)原则上,作为故障安全对象的控制机构中,包括如下所示的机构。

a.  防重启动电路

b.  保护用互锁电路

c.  急停用电路

d.  紧急停止用电路

e.  防过冲用电路

f.   操作监控用电路

g.  待机停止监控用电路

h.  速度监控用电路

i.   保持运行电路

2)控制机构设计原则上应具备非对称错误特性。所谓非对称错误特性,是指即使系统或其构成要素发生故障,发生偏向于安全侧的故障频率应显著高于偏向于危险侧的故障频率,或者仅在安全侧发生故障的特性。

3)当采用可编程控制器等电子控制装置作为控制机构时,应采用具有非目标错误特性的产品。

4)安全信息应对应高能量状态,危险信号及故障信号应对应低能量状态,从而不会将危险及故障误报为安全。

5)安全信息的传输,应采用除非安全信息被输入到系统中,否则不会错误产生允许运行信号的信息传输形态(单边(unate)信息传输)。

6)安全信息应具备足够的能级,以确保能够最大程度地抵抗预期的环境噪声。

 在设计高周期高速开合模具和大型模具时,必须贯彻故障安全设计理念。

引用文献:
1)
日本职业安全卫生顾问协会,《未来安全技术》,日本中央劳动灾害防止协会,2000 1

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities